電動歯ブラシ、温熱低周波治療器、血圧脈波検査装置、血圧計が「2016年度グッドデザイン賞」を受賞
オムロン ヘルスケア株式会社(本社:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)の「音波式電動歯ブラシHT-B313/B315 メディクリーン」、「温熱低周波治療器 HV-F311」、「血圧脈波検査装置 HBP-8000」(以上、日本にて発売中)、「血圧計 HEM-7600T」(2016年12月よりアメリカにて発売予定)が、公益財団法人 日本デザイン振興会が主催する「2016年度グッドデザイン賞」(Gマーク)を受賞しました。
<受賞内容>
【2016年度グッドデザイン賞】
音波式電動歯ブラシ HT-B313/B315 メディクリーン *1
温熱低周波治療器 HV-F311
血圧脈波検査装置 HBP-8000
血圧計 HEM-7600T *2
- *1 音波式電動歯ブラシ HT-B313/B315は、機能や一部のデザインが異なる同一シリーズの商品
- *2 2016年12月アメリカで発売予定
グッドデザイン賞(Gマーク)は、1957年に通商産業省によって創設された「グッドデザイン商品選定制度(Gマーク制度)」を継承し、1998年より(財)日本産業デザイン振興会の主催で行われている、日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨の制度です。「人間(HUMANITY)」「本質(HONESTY)」「創造(INNOVATION)」「魅力(ESTHETICS)」「倫理(ETHICS)」を審査理念に、形の美しさだけではなく、機能性や安全性、使いやすさ、環境への配慮などが総合的な見地から高い基準で認められた商品に授与されます。
オムロン健康医療機器のグッドデザイン賞受賞は、1984年に血圧計2商品が受賞して以来、本年度で33年連続となります。
当社は、「ヒトを想うカタチ。」をデザインコンセプトに、今後も使用者の目線での商品開発を追求し、使いやすさと精度を重視した商品で日々の健康づくりに貢献していきます。

グッドデザイン賞
【グッドデザイン賞 受賞の主な商品の概要・審査委員による評価コメント】
●音波式電動歯ブラシ HT-B313/B315 メディクリーン
磨きにくい奥歯の奥までブラシを届きやすくした独自形状の音波式電動歯ブラシ。ヘッドを持ち手の部分から11度屈曲させることにより、真っすぐな形状の歯ブラシでは磨きにくかった奥歯の奥までブラシが届きます。また、最大33,000回/分の高速音波振動で歯垢を効果的に除去。このパワフルな歯垢除去力をスリムなハンドル形状にまとめ、日常になじむデザインを実現しました。2016年10月発売。

<評価>
日本における奥歯の虫歯、歯周病が多いという現況を踏まえ、内部モーターからの独自開発に取り組んだ姿勢と歯垢除去性能を落とすことなく屈曲ハンドルという造形に挑戦し、無駄のないスッキリとした表現にまとめあげた点が評価された。
●温熱低周波治療器 HV-F311
温熱治療と低周波治療を1台で行うことができる温熱低周波治療器。約41℃の温熱治療と、微弱な電気による低周波治療を交互に行うことで、痛みやコリをほぐし、自宅でリラックスしながら治療を行うことができます。自宅以外にも会社や旅行先など、いつでもどこでも電源を気にすることなく使用できる充電式を採用しました。ストレスなく使用いただくために、わかりやすいボタン操作、持ちやすい形状など、シンプルな使い勝手を追求しました。2016年2月発売。

<評価(抜粋)>
従来の低周波治療器のワンボタンワンアクションからなる複雑な見栄えから脱却した温熱低周波治療器。2つの軸となる機能が、画面の有効活用でシンプルなインターフェースで表現されている。操作面と本体持ち手部の造形もそれぞれの機能に適した形状にて整理され、清潔感のある仕上がりでまとめられている。
●血圧脈波検査装置 HBP-8000
医療機関で動脈硬化検査を行う血圧脈波検査装置。左右上腕と左右足首にカフを巻いて動脈硬化を測定する(PWV測定)モードと血管の詰まりを測定する(ABI測定)モード、左右の上腕の血圧差を測定する(血圧測定)モードの3つの測定モードがあり、幅広い診断行為に活用していただけます。クリニックなど、スペースの限られた場所でも使用しやすいように、コンパクトなサイズを実現しました。2016年7月発売。

<評価コメント>
知識と技術を有する作業者の立場であっても、対象となる患者の姿と操作機器のインターフェイスイメージが一致することは、認知負荷が下がるため作業負担を軽減させると共に測定エラーを低減させることが可能である。分かりやすい画面とカラーリングが操作性を向上させている点を評価した。
詳しくは、グッドデザイン賞のWEBサイト をご参照ください。
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先