ニュースリリース

軽量スリムデザインの本体で、手みがきの約3倍の歯垢除去力を実現

オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B222
-手みがき感覚で使えるので、初めての電動歯ブラシにおすすめ  9月3日発売-
商品
(写真)=オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B222

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、乾電池式の音波式電動歯ブラシの新商品として、本体重量約36g、本体幅約16mmの軽量スリムデザインで、手みがきの3倍の歯垢除去力*1を実現した「オムロン 音波式電動歯ブラシHT-B222」(以下HT-B222)を、9月3日に全国の薬局・ドラッグストアで発売します。付属の替えブラシが異なる「オムロン 音波式電動歯ブラシHT-B220/HT-B221」(以下HT-B220 / HT-B221)も同時発売します。

メーカー
希望小売価格
販売目標
(発売後1年間)
HT-B220 オープン価格 149,000台
HT-B221 オープン価格 230,000台
HT-B222 オープン価格 88,000台

◇

近年、歯の着色汚れ対策や口臭予防など、オーラルケアへの関心は高く、歯垢除去力が高い電動歯ブラシの購入を検討している人が増加しています。一方で、電動歯ブラシの購入をためらう理由として、本体が大きくて手が疲れる、洗面台の上で置き場所に困るなどがあげられています*2。

このたび発売するHT-B222は、本体重量約36g(ブラシ・乾電池含む、当社乾電池式従来品比40%軽量化)、本体幅約16mm(同26%小型化)と軽量スリムデザインを実現した電動歯ブラシです。乾電池1本で約18,000回/分の高速音波振動を実現。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせたオムロン独自の立体的な振動により、毛先が楕円運動し、歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込むことで、歯垢を効果的に除去します。これにより手みがきの約3倍の歯垢除去力を実現しました。
また、本体が軽くて細いので、従来の手みがきと同様の持ち方で疲れることなくブラッシングが可能です。また、乾電池式なので充電台が不要で、洗面台の限られたスペースでも置く場所に困りません。さらに、乾電池1本で約2.5ヶ月間使用が可能*3なので、長期間の旅行でも電池切れを心配することなく使用できます。

今回発売する3機種のうち、HT-B222には、大きな歯も効率よく磨ける「幅広プレミアムブラシ」、HT-B221にはブラシヘッドを小型化してブラシの毛先をさらに細くした「歯周ケアブラシ」、HT-B220には歯垢を効果的に除去する「歯垢除去ブラシ」が付属しています。別売の替えブラシは6種類あり、目的に合わせて使い分けが可能です。

  • *12018年 自社調べ
  • *22017年 自社調べ
  • *3室温23℃、1回2分、1日2回使用の場合

詳細は次のとおりです。

主な特長

1. 手みがき感覚で使える軽量スリムデザイン
本体の駆動部分の設計を見直すことで、本体重量約36g(ブラシ・乾電池含む)、本体幅約16mmの軽量小型化を実現しました。手みがきに慣れた方でも違和感がなく、磨きやすい軽量スリムデザインです。

2. 手みがきの約3倍の歯垢除去力を実現
乾電池1本で約18,000回/分の高速音波振動を行います。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせたオムロン独自の立体的な振動により毛先が楕円運動し、歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込むことで、歯垢を効果的に除去します。

3. ケアの目的に合わせて選べる替えブラシ
別売の替えブラシは6種類あり、オーラルケアの目的に合わせて使い分けが可能です。

販売名称 メーカー希望小売価格(税別)
SB-172 歯垢除去ブラシ (2本)  700円
SB-142 歯垢除去コンパクトブラシ (2本)  800円
SB-182 歯周ケアブラシ (2本)  700円
SB-192 すき間みがきブラシ (2本)  800円
SB-132 ステイン除去ブラシ (2本)  800円
SB-122 幅広プレミアムブラシ (2本)  900円

4. 乾電池1本で約2.5ヶ月の使用が可能
乾電池1本で約2.5ヶ月の使用が可能で、充電の煩わしさがありません。

■主な仕様:

名称/型式 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B222/221/220
付属替えブラシ HT-B222:幅広プレミアムブラシ
HT-B221:歯周ケアブラシ
HT-B220:歯垢除去ブラシ
使用電源 単4 形アルカリ乾電池 1 個(DC1.5 V)
消費電力 約0.2 W
振動数 約18,000 回/分
使用環境温湿度 +5~+35℃/30~85%RH
保管環境条件 -20~+60℃/10~95%RH
質量 本体:約36 g(ブラシ・乾電池含む)
外形寸法 全長約194.5 mm(ブラシ含む)×幅約15.6 mm ×奥行き約15.9 mm
付属品 ブラシ(1 本)、お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池1 個)、取扱説明書(品質保証書付き)