ニュースリリース

体重体組成計などの測定結果を自動で保存・管理する「OMRON connect Pro」(オムロン コネクトプロ)を9月1日より全国のカーブス店舗に導入

サービス

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、体重体組成計などの測定結果を自動で保存・管理する「OMRON connect Pro(オムロン コネクトプロ)、以下オムロン コネクトプロ」を、9月1日に株式会社カーブスジャパンが全国で運営する女性向けフィットネスクラブ「Curves(カーブス)、以下カーブス」に導入します。

◇

このたび導入するのは、8月1日に提供開始した法人向け健康管理サービス「オムロン コネクトプロ」と、9月1日発売の部位別(体幹、両腕、両足)の体組成を測定できるBluetooth通信機能を搭載した体重体組成計HBF-702Tです。カーブスでは、利用者の体重と体組成を測定し、その結果をもとにトレーニングのアドバイスをしています。その際、機器に個人情報(年齢・性別・身長)を手入力したり、測定結果を手作業でシステムに保存する必要があり、スタッフの大きな負担となっていました。今回の導入によって、データの入力と測定結果の保存・管理が自動で行えるようになるのでスタッフの業務効率が向上します*。 これにより、利用者は測定の待ち時間を短縮できるので、すぐにトレーニングを開始することができます。

  • *導入前のトライアルでは、利用者一人あたりにかかる測定の時間が、約4分の1に短縮できました。

【オムロン コネクトプロについて】
オムロン コネクトプロは、オフィスの休憩スペースや自治体の公共施設等、複数の人が集まる場所で測定した血圧や体重体組成などの測定結果を、クラウド上にあるデータベースを経由して、企業や自治体が管理できる法人向け健康管理サービスです。オムロン コネクトプロでは、備え付けのiPadを使って、利用者の個人認証と測定結果の紐づけ、およびデータの送受信をおこなうことで、測定結果をクラウド上のデータベースで保存・管理できるようになります。

【体重体組成計 HBF-702Tについて】
HBF-702Tは、両手両足から全身に微弱な電流を流すことで、体幹・両腕・両足といった部位別の体組成が分かる両手両足測定タイプの体重体組成計です。両手両足測定タイプの体重体組成計は、体内水分の日内変動による影響を受けにくく、測定のタイミングを気にせず測定できます。

今後も当社では、オムロン コネクトプロやHBF-702Tをはじめとする健康機器の導入を加速させ、企業や自治体の健康管理サービスに対する多様化するニーズに応えていきます。

HBF-702T 主な特長

1. オムロン コネクトプロで測定データを管理できる
オムロン コネクトプロを利用することにより、オフィスや公共施設、フィットネスジム等に設置された体重体組成計で、複数の利用者の測定結果を簡単に管理でき、健康管理サービスの運用が容易になります。また測定結果は、Web上の管理画面やCSVファイルとして出力し、分析に役立てることもできます。

2. 水分の日内変動の影響が少ない両手両足測定により部位別体組成チェックが可能
電極がついたグリップを握り、両手と両足を結んで全身に微弱電流を流した測定方法により、体内水分の日内変動による影響を低減させます。また両腕・両足・体幹といった部位別の体組成チェックを行うこともできます。

3. 測定開始から約11秒で完了する高スピード測定
測定開始から約11秒で体重と全身の体組成が測定完了。当社の両手両足測定タイプの従来機種と比較し、電源を入れてから測定完了するまでの時間を約1/2に短縮し、すばやく部位別の体組成が測定できます。

■主な仕様:

販売名 オムロン 体重体組成計HBF-702T カラダスキャン
表示 体重 3~100kgまで :100g単位  
100~135kgまで :200g単位
BMI 2.5~90.0 :0.1単位
BMI判定 4段階( - / 0 / + / ++ )
体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位 対象年齢
10才以上
基礎代謝 385~3999kcal :1kcal単位
部位別皮下脂肪率 全身・両腕・体幹・
両脚 5.0~60.0%    :0.1%単位
部位別皮下脂肪率判定 4段階( - / 0 / + / ++ )
部位別骨格筋率 全身・両腕 5.0~60.0% :0.1%単位
体幹 5.0~50.0% :0.1%単位
両脚 5.0~70.0% :0.1%単位
部位別骨格筋率判定 4段階( - / 0 / + / ++ )
内臓脂肪レベル 0.5~30.0 :0.5レベル単位 対象年齢
18才以上
内臓脂肪レベル判定 3段階( 0 / + / ++ )
体年齢 18~80才        :1才単位
メモリ 本体記憶メモリ 30回分(4人合計 120回分)
通信方式 Bluetooth® low energy technology
電源 単3形アルカリ乾電池4個(LR6)
電池寿命 約6カ月 (単3形アルカリ乾電池使用、当社試験条件による)
外形寸法 幅 約300 × 奥行き 約325 × 厚さ 約51 mm
質量 約2.2 kg(電池含む)
付属品 お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書

【商品価格およびサービス利用料】
<体重体組成計 HBF-702T>
オープン価格

<オムロン サービス利用料>
初期費用+月額使用料
※詳細はお問い合わせください。

(写真)=オムロン 体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン

(写真)=オムロン 体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン