ニュースリリース

基準値を超えた場合にお知らせする血圧確認機能付き

オムロン 手首式血圧計 HEM-6233T
-電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート 2月4日発売-
商品
(写真)=オムロン 手首式血圧計 HEM-6233T

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、手首式血圧計の新商品として、測定結果が、基準値より高い場合に「血圧確認マーク」でお知らせする「血圧確認機能」を搭載した、Bluetooth通信機能つきの「オムロン 手首式血圧計 HEM-6233T」(以下HEM-6233T)を2月4日に発売します。また通信機能のついていない「オムロン 手首式血圧計 HEM-6234」(以下、HEM-6234)も同時に発売します。

◇

メーカー
希望小売価格
販売目標
(発売後1年間)
HEM-6233T オープン価格 合計 20,000台
HEM-6234 オープン価格

高血圧症は日本人に最も患者数が多い生活習慣病で、推定患者数は約4,300万人といわれています。高血圧は、心筋梗塞や狭心症、脳卒中、大動脈瘤などを引き起こす大きな危険因子であり、高血圧治療や健康管理・疾病予防のために、家庭で毎日継続して血圧を測定し、結果を確認することの重要性がますます高まっています。
このたび発売するHEM-6233Tは、血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。測定結果が、家庭高血圧の基準値*¹とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、血圧確認マークが点灯し、基準値より高いことをお知らせします。また、一週間の朝の血圧値の平均値*²が、基準値を超えている場合は、早朝マークが点灯するので早朝高血圧の確認に役立ちます。

また、電源オフの状態から測定開始までの起動時間が約1.5秒と、従来の約半分となり、すぐに測定を開始するので、忙しい朝の時間帯でもすばやく測定できるようになりました。

さらに、手首式血圧計で正しい姿勢での測定をサポートする「測定姿勢ガイド」がリニューアルし、よりわかりやすくなりました。手首の高さ表示を3段階から9段階にすることで測定姿勢が調整しやすくなり、手首と心臓の高さが合うと青色のランプが点灯して、正しい測定姿勢であることをお知らせします。これによりさらに簡単に正しい測定姿勢で測定することができます。

  • *1日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2014
  • *2日曜日から土曜日までの測定結果。朝とはAM4:00からAM9:59までとなります。

詳細は次のとおりです。

主な特長

1. 測定結果が基準値以上のときにお知らせしてくれる「血圧確認マーク」

測定結果が、家庭高血圧の基準値*¹とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。また、朝測定した血圧値の週の平均値(日曜日から土曜日まで)が基準値以上の場合に、早朝マークが点灯して、早朝高血圧の可能性をお知らせします。

測定結果が基準値以上のときにお知らせしてくれる「血圧確認マーク」

2. 1.5秒クイックスタート

電源オフの状態から測定開始までの起動時間が約1.5秒と、従来の約半分となり、すぐに測定を開始するので、忙しい朝の時間帯でもすばやく測定できます。

3. 正しい姿勢で測定できているかさらに分かりやすくなった「新測定姿勢ガイド」

手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに合わせて測ることが大切です。測定開始ボタンを押した後、血圧計を装着した手首の高さが従来の3段階から9段階で表示されるので、手首と心臓の高さを合わせやすくなりました。また、手首と心臓の高さが合うと青色のランプが点灯して自動的に測定を開始するので、使用者は簡単に正しい測定姿勢で測定することができます。

正しい姿勢で測定できているかさらに分かりやすくなった「新測定姿勢ガイド」

4. 周囲の状況を気にすることなく測定できる「サイレント測定」

測定音が気にならない*「サイレント測定」なので、オフィスや外出先など、いつでもどこでも周囲の状況を気にすることなく測定できます。

  • *オムロン 自動血圧計 HEM-6310シリーズ/HEM-6220シリーズと同等

5. iPhone/Androidスマートフォンアプリケーションで、血圧データを簡単チェック(HEM-6233Tのみ)

Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロンコネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。

iPhone/Androidスマートフォンアプリケーションで、血圧データを簡単チェック(HEM-6233Tのみ)

(写真)=オムロン 手首式血圧計 HEM-6234

(写真)=オムロン 手首式血圧計 HEM-6234

■主な仕様:

販売名 オムロン 手首式血圧計 HEM-6230 シリーズ
商品型式名 HEM-6233T / HEM-6234
通信方式(HEM-6233Tのみ) Bluetooth® low energy technology
血圧測定範囲 最高血圧:60 ~ 260 mmHg
最低血圧:40 ~ 215 mmHg
脈拍数測定範囲 毎分40~180拍
測定精度 圧力:±3mmHg以内
脈拍数:読み取り数値の±5%以内
電源 単4形アルカリ乾電池 2個
電池寿命 約300回(単4形アルカリ乾電池 2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm、の場合)
使用環境温湿度 +10~+40℃ / 15~90%RH(結露なきこと) / 800~1060hPa
対象手首周 13.5~21.5cm
本体質量 約90g(電池含まず)
外形寸法 約91(幅)× 63.4(高さ)× 13.4(奥行き)mm(カフ含まず)
メモリ 2人 × 100回
付属品 お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect Setupガイド(HEM-6233Tのみ)
医療機器認証番号 230AGBZX00003000