ニュースリリース

遠隔診療用サービスを提供するLuscii社と提携

両社のパートナーシップにより、自宅で受けられる医療機関の遠隔診療サービスの普及を加速
経営/事業

オムロン ヘルスケアは、オランダのFocusCura社から分社した遠隔医療サービスプロバイダーLuscii社と戦略的提携を締結し、同社のヨーロッパ本社であるOmron Healthcare Europe を通じて出資いたしました。これによりLuscii社の遠隔診療サービスの開発を一層加速させるとともに、ヨーロッパにおけるサービス展開の拡大を支援していきます。

Luscii社の遠隔診療サービスは、慢性疾患患者が自宅にいながら医療サービスを受けることができるサービスで、現在、オランダ全土の約半数の病院で使用されています。家庭で測定したバイタルデータと解析アルゴリズムを組み合わせることで、患者の健康状態が悪化するとネットワークを通じてり医師や看護師に連絡が行き、診療を受けることができるなど、通院の手間を省き、対面診断、入院を減らすことが可能になります。

ヨーロッパでは、慢性疾患に遠隔診療サービスを利用することで通院の手間や入院を減らす取り組みがすでに始まっています。Luscii社のサービスは、医療現場と一般家庭の橋渡しを可能にする初めてのデジタルヘルスケアのソリューションで、大量の電子カルテとも連携しています。ある研究によれば、COPD、心不全、抵抗性高血圧症等、特定の病気の患者グループにLuscii社のアプリを使用した場合、医療費を飛躍的に削減でき、患者の安心感醸成にもつながるという結果も示されています。

当社は、1973年の血圧計1号機の発売以来、累計の血圧計販売台数は2億台を超え、世界中の患者や医療従事者に使用されています。遠隔診療の分野においても多くの血圧計が利用されています。Luscii社の遠隔医療サービスにも、当社の通信機能付き血圧計等の家庭用医療機器を提供してきました。
今回、遠隔医療サービスのパイオニアであるLuscii社と提携により、当社の機器を用いて家庭で測定した循環器指標データをLusciiのアプリで収集し、そのデータに基づいて医師・看護師・患者に対して治療アドバイスを行うAIの開発に取り組むなど、サービスの拡充をはかるとともに、当社の販売網を活用したサービス展開地域を広げていきます。

FocusCura社の創業者Daan Dohmen氏のコメント
「我々の取り組みは始まったばかりです。現在、オランダ、北欧、英国でサービスを展開中ですが、最終的にはすべての慢性病患者が遠隔診療の恩恵を受けることができるよう、今後も活動を続けていきます。」

Omron Healthcare EuropeのPresident 兼CEOのAndré van Gilsのコメント
「オムロン ヘルスケアにとってもこの提携は重要な意味があります。自宅に居ながら医療機関が提供する医療サービスを受けられるーーLuscii社はこうした取り組みにおけるパイオニアです。私たちは、Luscii社のポジションをさらに強固にし、当社のネットワーク、技術、ノウハウを活用することで、増え続ける様々な医療上のニーズに応えていきます。さらに、この提携は、『地球上の一人ひとりの健康ですこやかな生活への貢献』というオムロン ヘルスケアのミッション実現にもつながります。」

About Luscii

Luscii has the ambition to organise chronic care with the aid of technology, so that visits and admissions to the hospital could be prevented. With Luscii's digital healthcare concept and apps for iOS, Android and web, doctors and nurses can guide their patients remotely and directly from their electronic patient record via remote monitoring and video calling, with the support of smart algorithms. Luscii was conceived by a team within FocusCura, and became an independent company at the end of 2018. Today, Luscii is reimbursed by 94% of insurers and is active in almost half of Dutch hospitals, in the Nordics and in the UK. Luscii is an Apple Mobility Partner and has a global, strategic partnership with Omron Healthcare. More information can be found at: www.luscii.com.