スマートフォンアプリで測定データを管理できる通信機能付き活動量計
オムロン 活動量計 HJA-331T


オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲、以下当社)は、減量目標の達成に必要な1日の目標活動カロリーの進捗がひと目でわかる通信機能付き活動量計「オムロン 活動量計 HJA-331T」(以下HJA-331T)を2022年9月21日に発売します。当社のスマートフォン健康管理アプリ「OMRON connect(以下、オムロンコネクト)」を使って毎日の測定データをかんたんに管理できます。
令和3年にスポーツ庁が実施した「体力・スポーツに関する世論調査」*1によると全体の約30%の人が運動を週3日以上実施しており、1年間におこなった運動・スポーツは「ウォーキング」が約65%と最も高い種目でした。また、運動を実施した目的の第1位は「健康のため」が約76%、第2位の「体力増進・維持のため」が約52%で、半数以上の人が健康維持・増進を目的としています。
このたび発売するHJA-331Tは、歩数や早歩き歩数、総消費カロリー、脂肪燃焼量などの6つのデータを測定できる通信機能付き活動量計です。4週間で減らしたい体重を設定すると、減量に必要な1日分の目標活動カロリーを自動で算出します。また、1日分の目標活動カロリーを達成すると、達成したことをお知らせするバンザイマークが画面に表示され、運動へのモチベーションを高めます。測定データはBluetooth通信でオムロンコネクトに転送して日、週、月、年別にグラフで確認できます。さらに、当社の通信機能付き健康機器(血圧計、体重体組成計、体温計など)で測定したバイタルデータと合わせてアプリ上で一括管理が可能です。

図1:オムロンコネクトの各項目表示画面

図2:月別活動カロリーグラフ
今回から活動量計のパッケージを透明のプラスチック製から、環境に配慮した紙製に変更し、プラスチックの使用をゼロにしました。さらに、紙製パッケージの採用により、輸送時の梱包サイズを従来に比べて約50%*2に小型化しました。これにより物流効率を向上させ、輸送時の温室効果ガスの排出量削減にも貢献していきます。
- *1「スポーツの実施状況等に関する世論調査」(令和4年2月25日発表)
- *2活動量計HJA-405Tとの比較
主な特長
1. 1日の目標活動カロリーの達成に必要な早歩きの時間を表示
本体 に4週間で減らしたい体重を設定すると、減量を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動で算出します。さらに、その目標活動カロリーを早歩きで達成する時に必要な運動時間を表示します。
2. 1日の目標活動カロリーの達成状況がひと目でわかる
1日の目標活動カロリーの達成状況を本体画面のインジゲータで表示します。また、目標活動カロリーを100%達成するとバンザイマーク、150%達成したら♪マークが表示されるので、運動継続のモチベーションアップにつながります。

図3:活動カロリー/脂肪燃焼量表示画面
3. 「オムロンコネクト」で血圧や体重などの測定データと一括管理が可能
オムロンコネクトでは活動量計で測定したデータ以外に血圧計、体重体組成計、体温計など当社の通信機能付き健康機器で測定したデータも合わせて一括管理できます。他のバイタルデータと合わせて管理することで、自分の健康状態を詳しく確認できるので日々の健康管理に役立ちます。また、オムロンコネクトに体重体組成計を登録している場合、活動量計にあらかじめ設定してある減量目標に到達すると、アプリ画面に新たな減量目標の再設定を促すダイアログボックスを表示します。これにより継続的な減量と運動をサポートします。
■販売目標:HJA-331T 12,400台(発売後1年間)
主な仕様
| 販売名 | オムロン 活動量計 HJA-331T |
|---|---|
| 電源電圧 | DC3V(リチウム電池 CR2032×1個) |
| 電池寿命 | 約3ヶ月(リチウム電池CR2032使用時、1日12時間装着、当社試験条件による) |
| 表示 | 活動カロリー 0~59,999kcal/総消費カロリー 0~59,999kcal/脂肪燃焼量 0~999.9g/歩数 0~99,999歩/早歩き歩数 0~99,999歩/早歩き目標時間 0~1440分/距離 0.0~999.9km/目標達成度 0~100%/時刻 0:00~23:59 |
| 表示メモリ | 7日分 |
| 本体記録メモリ | 最大14日分 |
| 設定 | 性別 男・女/年齢 6~99才/体重 10~136kg(1kg単位)/身長 100~199cm(1cm単位)/歩幅 30~120cm(1cm単位)/減量目標値 0.0~(体重×0.04)kg(0.1kg単位)/日付 2021年1月1日~2050年12月31日/時刻 0:00~23:59(24時間表示) |
| 外形寸法 | 縦約33×横約78×厚さ約12mm |
| 質量 | 約28g(電池含む) |
| 付属品 | お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取り扱い説明書(品質保証書付き) |
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先