ニュースリリース

前回との体重差が50g単位でわかる通信機能付きの体重体組成計

~オムロン 体重体組成計 KRD-608T2 カラダスキャン 6月29日発売~
商品

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社)は、前回測定した体重からの体重増減差を50g単位で表示する通信機能付き体重体組成計「オムロン 体重体組成計 KRD-608T2 カラダスキャン(以下KRD-608T2)」を、2023年6月29日から発売します。

厚生労働省が実施した国民健康・栄養調査によると、20歳以上の人の肥満*1の割合は、男性の3人に1人、女性は5人に1人となっています。*2肥満は、糖尿病や脂質異常症・高血圧症・心血管疾患などの生活習慣病をはじめとして数多くの疾患の要因の1つだといわれています。

今回発売するKRD-608T2は、乗るだけで体重や体脂肪率、骨格筋率などの体組成データを測定できる両足タイプの通信機能付き体重体組成計です。前回の測定結果との体重増減を50g単位で本体に表示する機能を搭載し、測定ごとの体重の変化をわかりやすくしました。また、測定が終了すると測定結果がスマートフォン健康管理アプリ「OMRON connect(以下、オムロンコネクト)」に自動転送されるので、アプリを起動して転送する手間が不要です。オムロンコネクトでは測定結果を1日、1週間、1か月ごとのグラフで表示できるので、体重などの変化傾向を把握しやすく減量や毎日の健康管理に役立ちます。当社の通信機能付き血圧計や活動量計、体温計などと一緒にオムロンコネクトを利用することで、体重変化と血圧や活動量の関係も分かり、食生活や運動習慣などの生活習慣の見直しに役立ちます。

  • *1体格指数(BMI)25以上
  • *2令和元年 国民健康・栄養調査

主な特長

1. 体重の変化がひと目でわかる「体重増減差」表示機能

前回からの体重増減差を50g単位で本体画面表示します。毎日の体重の変化をひと目で確認できます。


2. 赤ちゃんやペットの体重が簡単にわかる「体重引き算機能」

赤ちゃんやペットを抱いて測定した時の合計体重と、なにも持たずに測定した時の体重の差を表示する「体重引き算機能」を搭載。赤ちゃんやペットの体重変化が50g単位細かくわかります。

※「体重引き算機能」の測定結果は本体記録メモリに保存されません。


3. OMRON connectのグラフ機能で、目標体重との差がわかる

アプリを立ち上げていなくても測定データが自動で転送されます。アプリで「目標体重値」を設定するとグラフ上に表示されます。1日、1週間、1か月間単位のグラフで目標体重との差を確認できるので、ダイエットの意識が高まります。

4. 本体の体組成データの表示を変更できる

本体の画面に表示する体脂肪率や骨格筋率などの体組成データの表示・非表示や順番をアプリから設定できます。目的や好みに合わせて自分が知りたいデータをカスタマイズできます。


5. 本体に乗るだけで測定者を識別し、約4秒で測定

本体に乗るだけで、過去の測定データから測定者を自動で認識し、約4秒で測定が完了します。忙しい時でもすばやく測定できます。


主な仕様

販売名 オムロン 体重体組成計 KRD-608T2 カラダスキャン
電源 LR03(単4形アルカリ乾電池4個)
電池寿命 約6か月(単4形アルカリ乾電池使用時、1日4回測定、当社試験条件による)
表示

体重 2~100kgまで:50g単位
100~135kgまで:100g単位
BMI 2.5~90.0:0.1単位

[対象年齢:6才以上]
体脂肪率 5.0~50.0%:0.1%単位
体脂肪率判定 12段階(低い/標準/やや高い/高い)
骨格筋率 5.0~60.0%:0.1%単位
骨格筋率判定 12段階(低い/標準/やや高い/高い)
基礎代謝 385~3999kcal:1kcal単位

[対象年齢:18才以上]

内臓脂肪レベル 1~30:1レベル単位
内臓脂肪レベル判定 9段階(標準/やや高い/高い)
体年齢 1~80才:1才単位

表示メモリ 前回値
本体記録メモリ 30回分(4人合計120回分)
外形寸法 幅約327×奥行き約249×厚さ約30mm
質量 約1.7kg(電池含む)
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書(品質保証書付き)