約15秒で測れる予測式体温計
「オムロン音声付電子体温計 MC-H700」を発売

「オムロン音声付電子体温計 MC-H700」本体
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社)は、約15秒で測定できる予測式体温計「オムロン 音声付電子体温計 MC-H700」(以下MC-H700)を5月21日に発売します。当社は2010年より「オムロン 音声付電子体温計MC-174V」を発売しておりMC-H700は後継モデルとなります。社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合*2と連携して、改善点や顧客の声を反映して開発しました。 MC-H700は、測定手順や測定結果の音声ガイドに加え、予測式による測定時間の短縮やひとつのボタンによる簡単操作、「起き上がり構造」を採用したスムーズな電池交換などユーザビリティの改善を行いました。
体温測定は、健康管理において身体の状態を簡単に確認できる日常的な健康チェックです。特に2019年以降のコロナ禍においては、家庭や学校、公共施設などあらゆる場面で体温測定の機会が増加しました。当社の体温計事業では「必要とするすべての人に体温計をお届けする」という理念のもと、ユニバーサルデザインを取り入れた本体設計や、見えづらさを抱える人や視力低下を感じるシニア層などすべての人が測りやすい体温計を目指した技術開発など、体温測定における様々な課題解決に取り組んできました。
MC-H700は、予測式の採用により約15秒での検温を可能にしました。これにより、日々の体温測定にかかる時間を短縮します。本体デザインでは、操作ボタンをひとつに集約して指が触れやすい位置に配置したほか、触るだけで本体の表裏がわかる形状にすることで直感的な操作性を実現しました。さらに、電池蓋を開けると電池が起き上がる「電池起き上がり」構造を採用し電池交換を簡便にしました。「音声ガイド」では測定開始から終了までの手順や、測定結果を音声で案内します。収納ケースから本体を取り出すと自動的に電源が入り、ブザー音とともに「挟んでください」と音声で測定を促します。体温計を脇に挟むと、再度ブザーが鳴り、「検温を開始します」という音声案内とともに測定を開始します。検温終了時にはブザーでお知らせし、測定結果を音声で読み上げます。
当社はこれからも、体温測定を必要とするすべての方にとって簡便で使いやすい製品開発に取り組みます。そして、日々の健康管理をサポートします。
- *1本製品は、日本視覚障害者団体連合を主な販売先とし、当社公式オンラインストアでも販売
- *2社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合:日本視覚障害者団体連合は、わが国の視覚障害者を主体とする団体により構成され、視覚障害者福祉の向上を目指し、組織的な活動を展開している社会福祉法人です。(http://nichimou.org/)
主な特長
1.使い方と測定結果を音声でお知らせ
検温開始から終了までの操作方法を音声でガイドします。またメモリ機能により前回の測定結果も音声でお知らせします。
2.予測式で検温時間は約15秒
約15秒で検温を終了します。※実測検温も可能
3.ボタンがひとつで簡単操作、触ってわかる本体デザイン
操作はボタンひとつで行えます。音声案内が聞き取れなかったときなどは、ボタンを押すと、再度、音声案内を聞くことができます。また、触ると本体の表裏が判別しやすいデザインを採用。

本体上のボタンひとつで操作できる

触るだけで本体の表裏を判別できる
4.収納ケースの着脱で電源ON/OFF
本体を収納ケースから取り出すと電源が入り、収納すると電源がオフになる設計です。

本体をケースから取り出すと自動で電源ONになる
5.電池交換をしやすい「電池起き上がり構造」
電池蓋を開けると電池が起き上がる構造設計を採用

蓋を開けると電池が起き上がる
■メーカー希望小売価格:14,000円(非課税)
主な仕様
| 販売名 | オムロン音声付電子体温計MC-H700 |
|---|---|
| 医療機器認証番号 | 307AGBZX00051000 |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 |
| 測定方式 | 予測・実測(ピークホールド式) |
| 感温部 | サーミスタ |
| 体温表示 | 3桁+℃表示、0.1℃毎 |
| 測定精度 | ±0.1℃(標準室温23℃にて恒温水槽で実測測定した場合) |
| 測温範囲 | 32.0℃~42.0℃ |
| 電源電圧 | DC3V(リチウム電池CR2032×1個) |
| 電池寿命 | 約350回(予測検温) |
| 質量 | 約30g(電池含む) |
| 外形寸法 | 幅32.6×長さ132×厚さ18.5mm |
| 付属品 | リチウム電池CR2032×1個(内蔵、お試し用)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き) |
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先