上腕式血圧計とネブライザが2026年度グッドデザイン賞を受賞
オムロン ヘルスケア株式会社(本社:京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社)の上腕式血圧計 HEM-762X/HEM-752X シリーズと*1、コンプレッサー式ネブライザ NE-C910/C920T シリーズ*2が、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する2026年度グッドデザイン賞を受賞しました。1984年に初めてグッドデザインを受賞して以来、今年で43年連続の受賞となります。
今回受賞した2テーマは、10月31日(土)~11月4日(水)に東京ミッドタウン(東京都港区)で開催される受賞展「G展・2026年度グッドデザイン賞受賞展」に出展されます。
当社はこれからも、ユーザーニーズを把握し、使いやすさと精度にこだわった商品やサービスを創出し、世界中の人々の健康ですこやかな生活の実現に貢献していきます。
- *1,*2中国にて販売
受賞テーマおよび審査委員からのコメント
オムロン 上腕式血圧計 HEM-762X/HEM-752X シリーズ
ユーザーの血圧管理意識などのニーズに応じた3種類の上腕式血圧計シリーズです。日々の測定を通じて、血圧値に加え、心房細動の可能性や血圧に関するリスクを把握できます。上位機種には、1回の血圧測定で心房細動の可能性を検出できる独自技術を搭載。アプリと連携することで、長期的な血圧管理に加え、リスクの詳細や健康アドバイスも確認できます。視認性の高い画面角度や操作しやすいボタン配置などの使いやすさと、手に取りやすい価格を両立し、循環器疾患リスクの早期発見と健康寿命の延伸に貢献します。
(審査委員のコメント)
日々使う血圧計だからこそ、迷わず使える分かりやすさを追求している。複雑になりがちな情報を本体とスマートフォンに適切に振り分け、本体では毎日の測定に必要な情報を明快に整理している点がよい。やわらかなボリュームに、平面的に切り取られた正面を組み合わせることで、表示面を自然に際立たせ、視認性と操作の分かりやすさにつなげている。扱う情報が増えても複雑さを感じさせず、高度な健康管理を誰もが迷わず使える日常の道具へと整えたデザインである。
オムロン コンプレッサー式ネブライザ NE-C910/C920T シリーズ
医療機関での使用に耐える高い耐久性に加え、静音性や操作しやすいボタン配置など、家庭での使いやすさを追求し、医療機関と同じ商品を家庭でも使いたいというニーズに応えます。また、通信機能を搭載し、アプリを利用して家庭での症状や治療状況を医師と共有することで、より効果的な喘息治療の実現をサポートします。
(審査委員のコメント)
本製品は、平均粒子径2.7μmの微細噴霧と約44dBの静音性を両立することができ、喘息治療における医療機関と家庭で求められる性能の違いという問題に画期的な解決を提供している点が高く評価された。慢性疾患の治療では継続的な管理が重要だが、1回10分以上に及ぶ吸入は特に小児にとって負担が大きい。通信機能により吸入履歴を医師と共有することで、遠隔での治療管理や喘息治療に関する研究への活用も期待される。操作部を前面に集約しLED表示で状態を直感的に把握でき、着脱可能な充電ケーブルで修理性にも配慮した設計が秀逸である。
グッドデザイン賞
グッドデザイン賞は、1957年に通商産業省によって創設された「グッドデザイン商品選定制度」を継承し、1998年より日本デザイン振興会で運営されている、日本で唯一の総合デザイン評価・推奨制度です。「人間(HUMANITY)」「本質(HONESTY)」「創造(INNOVATION)」「魅力(ESTHETICS)」「倫理(ETHICS)」を理念に、形の美しさだけでなく、機能性や安全性、使いやすさ、環境への配慮などが、総合的な見地から高い基準で認められた製品に授与されます。
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先