動悸と息苦しさの対処法・予防・受診の目安|治療法もあわせて解説

不整脈・心房細動 治療・リハビリ
突然の強い鼓動や呼吸のしづらさは、ストレスや睡眠不足など一過性の要因で起こることがありますが、心臓や肺、循環・内分泌の異常が背景にある場合もあります。本稿では、発症時の初期対応、予防に有用な生活習慣、受診の判断基準、主要な治療選択肢を体系的に説明し、再発を抑えるための実践ポイントを示します。
vol. 動悸と息苦しさの対処法・予防・受診の目安|治療法もあわせて解説

動悸・息苦しさの症状

動悸は、心拍を通常より強く、速く、あるいは不規則に自覚する状態を指します。「バクバクする」「一拍抜けて強く打つ」といった表現が手がかりになります。息苦しさや、吸気または呼気が浅くなり、十分な換気が得られない感覚として現れます。胸部圧迫感や、空気が薄いような息切れを伴うこともあります。安静でも数分以上持続する場合や、胸痛・冷汗・めまい・失神を伴う場合、あるいは階段や坂道での息切れが明らかに増えた場合は、早めの受診を検討してください。

動悸や息苦しさを感じた際の初期対応

その場でできる簡単な対処法

最初に呼吸を整えます。肩の力を抜き、背中をまっすぐ保ち、ゆっくり長く息を吐いてから自然に吸う腹式呼吸を数分行ってください。衣服やベルトをゆるめ、静かな場所で座位の安静を取ります。屋内にいるときに暑さが気になるときは室温を調整し、脱水の可能性があれば少量ずつ水分を補給します。症状の開始時刻、持続時間、概ねの脈拍数を簡単に記録しておくと、受診時の診断に役立ちます。

症状が続く場合の対応と注意点

症状が改善しない、増悪する、あるいは短期間に反復する場合は、速やかな受診が妥当です。市販薬の自己調整や処方薬の中断は避け、服薬中の薬剤、既往歴、症状記録を持参してください。安全性の確保と診療の効率化につながります。

動悸や息苦しさを防ぐための生活習慣

自律神経を整える習慣の工夫

起床・就寝時刻をできる限り一定に保ち、6〜8時間の睡眠を確保します。就寝前30分はスマートフォンなどのディスプレイ機器の使用を控え、照明は落ち着いた明るさに調整します。朝の自然光を軽く浴びることや軽いストレッチは概日リズムの安定を促します。長時間の同一姿勢を避け、日中に短い休息を挟むことも有効です。

刺激物やストレスのコントロール

カフェイン、アルコール、喫煙は心拍や血圧の変動を招くことがあるため、量とタイミングを管理します。とくに午後遅い時間帯のカフェイン摂取と就寝直前の飲酒は控えてください。業務計画には余裕を持たせ、緊張の高まりを感じた時点で呼吸法や短時間の休憩をとると、過緊張の持続を防げます。

適度な運動と食事で心肺機能を維持

会話が可能な強度の速歩を1日20〜30分、週5日を目安に継続します。下肢・体幹の筋力トレーニングを補助的に取り入れると効果が安定します。食事は減塩と適正な脂質に配慮しつつ、鉄とたんぱく質(赤身肉・魚・大豆・葉物)を意識して摂取してください。体重・貧血・血圧の管理は、心肺への負荷軽減に直結します。

症状が続く・重いときの対応

危険な症状を伴う場合は早めの受診が必要

強い胸痛や締め付け感、会話や歩行が困難になる呼吸困難、めまい・失神・片側の脱力を伴う場合は、救急受診の対象と考えます。時間の経過に伴い重篤化する疾患かどうかを見極める必要があるため、自己判断での経過観察は推奨されません。

動悸や息苦しさが繰り返し起こる場合

日単位で反復する、数週間以上長引く、夜間や安静時にも出現する、といった経過がある場合は、計画的な受診が適切です。症状日誌(発現時刻、持続、誘因、同時症状、概ねの脈拍数)を医師に提出すると、診断の精度が高まります。

自己判断が難しい場合は循環器内科や呼吸器内科へ

心電図、ホルター心電図、血液検査、胸部画像、心臓超音波検査などを組み合わせ、心臓・肺・甲状腺・血液の評価を総合的に行います。原因の層別化により、治療方針が明確になります。

動悸と息苦しさを治療する方法

症状に応じた薬物治療

頻脈性・不整脈性の動悸にはβ遮断薬、カルシウム拮抗薬、適応に応じて抗不整脈薬を使用します。心不全が関与する場合は、利尿薬やACE阻害薬/ARB、必要によりSGLT2阻害薬などを組み合わせて包括的に管理します。呼吸器疾患が原因であれば、吸入型気管支拡張薬や吸入ステロイドを中心に治療を構成します。甲状腺異常や貧血が基礎にある場合は、原因治療を優先します。

根本治療のための精密検査や専門治療

発作性上室性頻拍や心房細動では、薬物治療に加えてカテーテルアブレーションが選択肢となります。徐脈性不整脈ではペースメーカーを検討します。呼吸器領域ではCTやスパイロメトリーにより重症度を把握し、必要に応じて呼吸リハビリテーションや在宅酸素療法を導入します。個々の病態に合わせた段階的介入が、再発抑制に効果的です。

非薬物的な対処法と再発予防の取り組み

腹式呼吸を中心とした呼吸トレーニングは不安時の過換気を抑制します。認知行動療法は予期不安の軽減に有効であり、自律訓練法は筋緊張のコントロールに役立ちます。定期通院の継続、服薬アドヒアランスの確保、体重・脈拍・浮腫の自己観察を組み合わせると、長期管理の質が向上します。

まとめ

適切な初期介入、予防的な生活管理、妥当な受診判断、根拠に基づく治療の四つの柱が基本です。強い胸痛や失神、安静でも改善しない呼吸困難を伴う場合は速やかに受診してください。症状の記録と生活習慣の最適化を継続することで、再発の抑制と生活の質の維持が期待できます。

記事監修

三菱京都病院顧問 循環器専門医 医学博士 桝田 出
【経歴】
1980年 東京慈恵会医科大学卒業
慈恵医大第3内科、国立循環器病センター、京都大学第2内科などを経て現職。


おすすめの心電計

  • 心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T

    気軽にご家庭でも血圧と心電図の記録ができる心電計付き血圧計。
  • 携帯型心電計 HCG-8060T

    2つのモードで心電図を記録。軽量・コンパクトサイズの便利な携帯型心電計。
  • 携帯型心電計 HCG-8011B

    1つのモードで心電図を記録。軽量・コンパクトサイズの便利な携帯型心電計。

このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

関連コラム

商品を見る