健康管理サービス「ウェルネスリンク」とつないで、1日の活動カロリーを管理

オムロン へルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、当社の無料健康管理サービス「ウェルネスリンク」とつないで1日の活動カロリーの目標管理ができる活動量計「オムロン 活動量計 カロリスキャン HJA-307IT」(以下HJA-307IT)を、6月20日から発売します。
日々の健康管理が気になっても運動に取り組む時間が取れないため、日常生活の中で少しでも消費カロリーを増やそうと、1日のさまざまな生活活動カロリーがわかる活動量計を活用する方が増えています。
09年度の歩数計・活動量計市場に占める活動量計の割合は約6%でしたが、10年度には約18%と3倍になっています。*1
今回発売する「HJA-307IT」は、ポケットなどに入れて身につけておくだけで歩行だけではなくさまざまな生活活動をとらえ、1日の総消費カロリーを正確に測定する活動量計です。当社の無料健康管理サービス「ウェルネスリンク」*2とつなげ、毎日の目標活動カロリーを設定することで、1日の活動量を管理することができます。
ウェルネスリンク上で、目標活動カロリーを設定*3すると、あとどれぐらいカロリーを消費すれば目標が達成されるのか、残りの活動カロリーとそれを消費するための歩行時間の目安が本体に表示されます。また、毎日の活動カロリーや脂肪燃焼量などがグラフで管理できるほか、測定データを分析しアドバイスを表示するなど、なりたい「理想のカラダ」づくりをサポートします。
さらに、「朝晩ダイエットプログラム」を搭載した当社のウェルネスリンク対応体重体組成計「HBF-208IT」とあわせてご利用いただくことで、目標体重達成のために必要な1日の活動カロリーを設定*4できるため、目標達成に必要な消費カロリーを意識しながら、より効果的なダイエットに取り組むことができます。
色は、ツートンカラーで、ブラック、ピンク、ブルーの3色をご用意しました。
本体では、活動カロリーのほかにも、1日の総消費カロリー(活動カロリーに基礎代謝を足したもの)、脂肪燃焼量、歩数、エクササイズ歩数*5、エクササイズ量*6、距離を表示します。
- *1 当社調べ
- *2 ウェルネスリンクは、血圧、体重、歩数などの測定データをwebで管理するとともに、そのデータをもとにパーソナルアドバイスが受けられたり、さまざまな健康支援コンテンツを利用できる会員制の無料健康管理サービスです。
- *3 目標活動カロリーは、年齢や身長などから目安となる活動カロリーを表示します。目標活動カロリーを手動で変更することもできます。
- *4 朝晩ダイエットでの目標活動カロリーは、事前に活動量計の測定データが3日以上あれば、日頃の活動カロリーの平均値に基づいた目標値設定ができます。3日以上の測定データがない場合でも、年齢や身長などから目安となる目標活動カロリーを設定できます。目標活動カロリーを手動で変更することもできます。
- *5 健康づくりに適している歩行状態(3METs以上の歩行。METsとは、身体活動の強さの単位で、座って安静にしている状態が1METs)の歩数。
- *6 身体活動の量。身体活動の強度(METs)に身体活動の実施時間をかけたもの。例えば、3METsの身体活動を20分間行った場合は、「3METs×1/3時間=1エクササイズ」となります。
詳細は次の通りです。
主な特長
1.毎日の目標活動カロリーを設定し、達成状況を確認
当社の無料健康管理サービス「ウェルネスリンク」とつないで、毎日の目標活動カロリーを設定することで、活動量の目標管理ができます。ウェルネスリンク上で、目標活動カロリーを設定すると、あとどれぐらいカロリーを消費すれば目標が達成されるのか、残りの活動カロリーとそれを消費するための歩行時間の目安が本体に表示されます。
ウェルネスリンク上では、毎日の活動カロリーだけでなく、活動カロリーを生活活動と歩行に分けてグラフ表示したり、10分単位のMETsグラフを表示するなど、より詳しく活動状況を確認することができます。さらに、データナビでは曜日別の活動カロリーの分析やパーソナルなアドバイスも表示されるので、モチベーションが高まります。
【活動量計 本体画面】
*毎日の目標歩数の設定もできます(活動カロリーか歩数のいずれかの目標を設定できます)。
【ウェルネスリンク 「マイグラフ」画面】
活動カロリー以外の指標も、最大3つまでグラフ表示ができます。
【ウェルネスリンク 「データナビ」画面】
活動カロリーなどの測定データを分析し、目標に向けて無理なく続けられるようにアドバイスを行います。
2.活動カロリーを意識しながらのダイエットをサポート
「朝晩ダイエットプログラム」を搭載した当社のウェルネスリンク対応体重体組成計「HBF-208IT」とあわせてご利用いただくことで、目標体重達成のために必要な1日の活動カロリーを設定し、目標達成に必要な消費カロリーを意識しながら、より効果的なダイエットに取り組むことができます。
朝晩ダイエットとは、「毎日朝と晩に体重を測って、1日の体重変化を管理するダイエット法」のことです。ウェルネスリンクの朝晩ダイエットプログラムでは、30日後の目標体重(ダイエット開始時の体重の4%減以内、無理なダイエットにならないよう2%の減量を推奨)と、減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを設定。活動量計本体で、1日の目標活動カロリーを達成したかが確認できます。また、ウェルネスリンクでは、朝晩の体重変化と活動カロリーがグラフ表示されるので、目標に向けての経過がひと目でわかりダイエットが楽しく続けられます。
【活動量計 本体表示】
【ウェルネスリンク 朝晩ダイエット画面】
目標体重に向けての進捗状況を活動カロリーとあわせて表示することでダイエットが
楽しく続けられるようサポートします。
メーカー希望小売価格
オープン価格
販売目標
7万台(発売より1年)
主な仕様
HJA-307IT
販売名 | オムロン活動量計 HJA-307IT |
---|---|
電 圧 | DC3V(リチウム電池 CR2032×1個) |
表 示 * | 歩数 0~99,999歩 (0~999,999歩) Ex歩数 0~99,999歩 (0~999,999歩) 距離 0.0~999.9km (0.0~999.9km) 総消費カロリー 0~59,999kcal (0~59,999kcal) 活動カロリー 0~59,999kcal (0~59,999kcal) 歩行カロリー - (0~59,999kcal) 生活活動カロリー - (0~59,999kcal) 脂肪燃焼量 0.0~999.9g (0.0~999.9g) Ex量 0.0~999.9Ex (0.0~999.9Ex) 歩行Ex量 - (0.0~999.9Ex) 生活活動Ex量 - (0.0~999.9Ex) 活動強度 - (1.0~12.6METs10分毎0.2METs単位) 日付 2011年1月1日~2040年12月31日 時刻 0:00~23:59 *( )内は「ウェルネスリンク」上で参照可能 |
メモリ | 表示メモリ 7日分 本体記憶メモリ 最大14日分 |
設定 | 日付 2011年1月1日~2040年12月31日 時刻 0:00~23:59 : 24時間表示 生年月日 1900年1月1日~2040年12月31日 性別 男/女 体重 30~136kg : 1kg単位 身長 100~199cm : 1cm単位 歩幅 30~120cm : 1cm単位 |
「ウェルネスリンク」上で設定可能 目標歩数 1,000~100,000歩 目標活動カロリー 100~5,000kcal 朝晩ダイエット目標活動カロリー 100~5,000kcal |
|
電池寿命 | 約6ヶ月(1日12時間装着時、新品電池使用、当社試験条件による) |
質量 | 約25g(電池含む) |
外形寸法 | 幅約78.0×高さ約33.0×奥行き約10.0mm(ボタン部約11.0mm) |
付属品 | お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、簡易ドライバー、ウェルネスリンクのご紹介、スタートアップガイド、朝晩ダイエットガイド、取扱説明書(品質保証書付き)、USB通信トレイHHX-IT2、USB通信トレイHHX-IT2取扱説明書(品質保証書付き) |
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先