ニュースリリース

オムロンヘルスケアとミツカンで「いいこと酢®シリーズ」を使った減塩メニューを開発!

イベント

株式会社Mizkan(愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO:吉永智征、以下ミツカン)とオムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下オムロンヘルスケア)は、5月17日の「世界高血圧デー」の取り組みとして、5月14日から5月28日の期間にオムロンヘルスケアの社員食堂で提供される減塩メニュー「オムゼロランチ」などにミツカンの「いいこと酢®シリーズ」を使用したコラボメニューを提供します。オムロンヘルスケアの「オムゼロランチ」は、社員の高血圧予防と適正な血圧コントロールを目的に提供されています。このメニューは、調味料やスパイスを工夫することで、一食当たりの塩分量を3グラム*1以下に抑え、余分な塩分の排出を促すカリウムの1300mg以上の摂取を目安としています。今回提供するメニューのレシピはオムロンヘルスケアの公式Xアカウントで公開します。また、今回の企画にあわせて5月14日~25日の期間で、両社のX公式アカウントにて抽選でミツカン「いいこと酢®シリーズ」とオムロン手首式血圧計が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。


提供メニューのイメージ

オムロンヘルスケアの社員食堂では、血圧ケアのため1食あたり塩分を3g未満に抑えた減塩メニュー「オムゼロランチ」を提供しています。今回、ミツカンの、いつものお酢よりおいしく、ラクして3つの健康対策ができる、機能性表示食品である「いいこと酢®シリーズ」を使用したメニューを提供します。また期間中は、「いいこと酢®シリーズ」を使用した小鉢を用意するほか、ミツカン マインズ®<毎飲酢>も配布し、社員の健康増進を後押しします。また提供されるメニューのレシピを両社のX公式アカウントにて公開します。さらに5月14日~25日の間、両社のX公式アカウントにて、抽選でミツカン「いいこと酢®シリーズ」とオムロン手首式血圧計をプレゼントするキャンペーンを実施します。(キャンペーン詳細は、下段記載)

ミツカンとオムロンヘルスケアは昨年発足した、「血圧ケア」の大切さや日々取り組める身近なアクションの啓発を進めていくプロジェクト「PROTECT HEARTS PROJECT(読み:プロテクト ハーツ プロジェクト)」に参加し、血圧ケアのための活動に取り組んできました。日本では、約4300万人が高血圧であるといわれています。その中で治療中かつ適切に血圧管理されているのは約1200万人(27%)に留まるとされています。*2血圧ケアについて関心を高めることは、自身だけでなく家族の健康管理にも繋がります。今後も両社で協力し、楽しく血圧ケアに取り組める機会創出に取り組んでいきます。

  • *1日本高血圧学会減塩委員会では1日の塩分摂取量6gが推奨されています
  • *2高血圧治療ガイドライン2019(JSH2019)

プレゼントキャンペーンの詳細

キャンペーン名称 減塩メニューで健康習慣をはじめよう!ミツカン×オムロンヘルスケアプレゼントキャンペーン
キャンペーン概要 キャンペーン期間中に両社のXをフォローいただいたうえで、自身で調理したオリジナルの減塩料理の写真を投稿ください。投稿いただいた方の中から抽選で10名様にミツカン「いいこと酢®シリーズ」「マインズ」とオムロン手首式血圧計をプレゼントします。
応募期間 2025年5月14日(水)~2025年5月25日(日)まで
詳細 応募方法等のより詳しい情報は、5月14日以降に両社のXアカウントより発信します。

プレゼント商品

ミツカン いいこと酢®シリーズ(機能性表示食品)

毎日の食生活は変えずに、さっぱりおいしく3つの健康対策ができる、お酢シリーズです。
酢酸リッチなので、いつもの食事を楽しみながら、健康対策ができます。
さっぱりとしたおいしさが特徴で、いいこと酢は餃子や唐揚げ、ラーメン、ケチャップタイプはポテトフライなどの揚げ物、オムレツ、ピザトースト、ソースはトンカツなどの揚げ物、お好み焼き、カレーなどと相性抜群です。

[機能性表示食品]
届出表示:本品には酢酸が含まれます。酢酸には血圧が高めの方(※)の血圧を下げる機能、日常生活で生じる運動程度(5~6METs)の一時的な疲労感を軽減する機能、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。

  • ※ 血圧が高めの方:収縮期血圧130-139mmHg、拡張期血圧80-89mmHgに該当する方
    • 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
    • 本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
    • 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

オムロン 手首式血圧計 HEM-6231T

手首を心臓の高さと合わせた正しい姿勢での測定をサポートする「測定姿勢ガイド」を搭載した手首式血圧計。正しい測定位置に手首を誘導することで、手首式血圧計を初めて使う方でも、安心して正確に測定できます。また、測定したデータは健康管理アプリ「OMRON connect」に転送して、表やグラフでわかりやすく確認できます。さらに、オムロンヘルスケアの体重体組成計や体温計などの通信機能付きデバイスで測定したデータと一元管理することも可能です。


株式会社 Mizkan

代表者:代表取締役社長CEO 吉永 智征
所在地:愛知県半田市中村町2-6
ホームページ:https://www.mizkan.co.jp/
事業内容:
「ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客 様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。」