ニュースリリース

オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U100/NE-U150
使いやすくお手入れしやすい新構造の薬液ボトルを採用

オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U100/NE-U150
-注入口が広いから薬液が入れやすく、吸入準備がかんたん 10月5日発売-
商品
(写真)=オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U100/NE-U150

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、メッシュ式ネブライザの新商品として、吸入の準備が簡単で、お手入れがしやすい新構造の薬液ボトルを採用した「オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U100(以下NE-U100)」を10月5日に発売します。同時に、専用ACアダプタが付属した「オムロン メッシュ式ネブライザ NE-U150(以下 NE-U150)」も発売します。

メーカー
希望小売価格(税別)
販売目標
(発売後1年間)
NE-U100 28,000円 2,700台
NE-U150 30,000円 3,600台

◇

近年、住宅環境の変化や偏った食生活などの生活習慣、またストレスなどの要因により、日本国内のぜん息患者数は、この10年で約2~3倍に増加しており、現在では国内の患者数は800万人以上で、うち3分の1が小児と言われています。*1

ネブライザは、薬液を細かい霧状に放出して肺や気管支に到達させる、ぜん息や気管支炎の治療器です。ネブライザには、一度に霧化できる薬液量が多く医療機関で使用されることが多い超音波式ネブライザ、お手入れが簡単で家庭でも使いやすいコンプレッサー式ネブライザ、軽量・コンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザの3種類があります。メッシュ式ネブライザは、外出時にも携帯できるため急な発作にも対応できるなど、利便性に優れています。

このたび発売するNE-U100/NE-U150は、吸入の準備が簡単で、お手入れがしやすい新構造の薬液ボトルを採用したメッシュ式ネブライザです。薬液ボトルや各部品の凹凸を減らすことで、薬剤の汚れがたまりにくく洗いやすくなり、使用後のお手入れが簡単におこなえます。また、ボトルの薬液の注入口を従来品よりも約2.6倍大きくし、さらに蓋をかぶせるだけでしっかりとロックできる構造にしたことで、誰でも簡単に吸入前の準備をおこなえるようになりました。
本体重量120gの軽量、小型デザインで持ち運びが簡単なため、外出先の急な発作にも対応できます。

  • *1平成28年 厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課「アレルギー疾患の現状等」

詳細は次のとおりです。

主な特長

1.使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトル
凹凸の少ない構造で、薬剤の汚れがたまりにくく洗いやすいので使用後のお手入れが簡単になりました。また、注入口が広くなったことで薬液を注入しやすくなり、蓋をかぶせるだけでしっかりとロックできるので、吸入前の準備も簡単です。

2. 電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザイン
本体重量120gと軽量で、単3乾電池2本で使用でき、コンセントにつなぐ必要がないので、外出先などへの持ち運びができ、急な発作にも対応できます。

3. 運転音が気にならない静音設計
超音波振動を利用したメッシュ式ネブライザはコンプレッサー式ネブライザと比較すると、23dBA*以下とわずかな運転音しかしないため、外出先や家族が寝静まった夜でも、周囲を気にすることなく使うことができます。

  • *20dBAの身近な例として、木の葉のふれあう音程度

4.本体を傾けても横にしても使用可能
薬液を入れて電源を入れるだけで、どんな角度でも使用できるので、幼児を抱きかかえたり、横に寝かせたままでも本体をもって吸入できます。

■主な仕様 :

販売名 オムロン メッシュ式ネブライザ  NE-U100/NE-U150
電源 AC100V 50-60Hz 8VA(専用AC アダプタ使用)、DC3V(単3形アルカリ乾電池2個)またはDC 2.4V(単3形ニッケル水素電池2個)
噴霧粒子径 MMAD 5μm以下*1
噴霧能力 0.25~0.90 mL/min*2
薬液ボトル容量 10mL
動作音 23dBA以下
外形寸法 幅約 38 ×高さ約130 ×奥行き約 60 mm*3
本体質量 約120g(電池含まず)*3
付属品 本体カバー、薬液ボトル、メッシュキャップ(2個)、マスクアダプタ、マウスピース、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池2個)、吸入マスク(MPVC)、ソフトケース、取扱説明書、クイックマニュアル、医療機器添付文書、専用ACアダプタ(NE-U150のみ)
医療機器分類 一般医療機器
医療機器届出番号 NE-U100:26B1X10002000040 / NE-U150:26B1X10002000041
  • *1EN13544-1:2007, ISO27427:2013 に基づく社内データの代表値(NEXT GENERATION IMPACTOR (NGI) にて測定)。NaF水溶液3mLを用いて測定。
  • *2水温23℃、0.9%の生理食塩水(3mL)を30°の噴霧角度で測定した社内データの代表値
  • *3薬液ボトル、メッシュキャップ、マスクアダプタを本体に装着