ニュースリリース

軽くてコンパクト、自宅で腰や背中のこりを快適にマッサージ

オムロン クッションマッサージャ HM-350
- 7月25日発売 -
商品
(写真)=オムロン クッションマッサージャ HM-350

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、マッサージャの新商品として、軽くてコンパクトながら腰や背中のこりをしっかりとほぐし、自宅で快適にマッサージができる「クッションマッサージャ HM-350」(以下HM-350)を7月25日に発売します。

◇

メーカー
希望小売価格
販売目標
(発売後1年間)
HM-350 オープン価格 合計 72,000台

近年、長時間にわたる同じ姿勢でのデスクワークや、日常的な運動不足などにより、肩のこりや慢性の腰痛などの症状を持つ人が増えています。当社が行った「こりと痛み」の調査*1によると、20代~60代の男女のうち、「こりまたは痛み」で悩みのある方は全体で78.6%おり、その第1位から第3位は「肩こり」62.1%、「首こり」49.9%、「腰痛」48.4%と、男女ともに、体の背面にこりや痛みを抱えているという結果が出ています。

  • *12017年実施 n=29,059

このたび発売するHM-350は、軽くてコンパクトながら肩や腰のこりをしっかりとほぐし、椅子や床に置いて自宅で快適にマッサージができるクッションマッサージャです。本体は最も厚い部分(もみ玉凸部)で約10.5cmと薄いので、椅子に座って腰や背中にあてて使用しても体が反りにくく、楽な姿勢で使うことができます。また、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。
本体にはヒーター機能のほか、新たにバイブレーター機能を搭載。細かな振動を与えながらもみほぐすことでより快適なもみ心地を実現しました。
操作はボタンを押すだけで簡単に切り替えられます。ボタンを押すと4つのもみ玉が回転し、マッサージが始まります。もう一度ボタンを押すと、マッサージしながら本体が振動します。

カバーには厚手で丈夫ながらさらりとした質感で、肌触りの良いツイード調の生地を採用しました。簡単に取り外して洗濯することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。色は、お部屋になじみやすい落ち着いた色合いのブラウン、レッド、ブルーの3色をご用意しました。

主な特長

1. 軽くてコンパクト、肩や腰のこりをしっかりとほぐす

軽くてコンパクトながら腰や背中のこりをしっかりとほぐし、どこでも快適にマッサージができます。本体は最も厚い部分(もみ玉凸部)で約10.5cmと薄いので、椅子に座って腰や背中にあてて使用しても体が反りにくく、楽な姿勢で使うことができます。また床に置いて、太ももにも使用できます。

軽くてコンパクト、肩や腰のこりをしっかりとほぐす

2. バイブレーター機能で、しっかりほぐす

細かな振動を与えながらもみほぐすことで、より快適なもみ心地を実現。

バイブレーター機能で、しっかりほぐす

3. ボタンを押すだけの簡単操作

ボタンを押すと4つのもみ玉が回転し、マッサージが始まります。もう一度ボタンを押すと、マッサージしながら本体が振動します。

ボタンを押すだけの簡単操作

4. ヒーター機能で温めながらマッサージ

ヒーターボタンを押すと、もみ玉に内蔵したヒーターが作動します。
患部を温めながら、しっかりとこりをほぐすことができます。

  • ※ヒーターによる温熱治療効果はありません。

ヒーター機能で温めながらマッサージ

5. カバーは簡単に取り外して、洗濯が可能

カバーは、丈夫で肌触りのよい生地を使用。簡単に取り外して洗濯することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。色は、お部屋になじみやすい落ち着いた色合いのブラウン、レッド、ブルーの3色をご用意しました。

カバーは簡単に取り外して、洗濯が可能

左からHM-350-BW(ブラウン)、HM-350-R(レッド)、HM-350-B(ブルー)

主な仕様

販売名 オムロン クッションマッサージャ HM-350シリーズ
商品型式名 HM-350-BW/HM-350-R/HM-350-B
使用目的又は効果 あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
● 疲労回復 ● 血行を良くする ● 筋肉の疲れを取る ● 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
定格電源 AC 100V, 50/60Hz
定格入力 30W(ヒーター部2.5W含む)
オートパワーオフ
(タイマ)
約10分
回転数(もみ回数) 約30回/分
耐用期間 3年 自己認証(当社データ)による
※標準的な使用期間の目安(1日20分使用時)
外形寸法 幅 約390 × 高さ 約105 × 奥行き 約270mm(本体カバーあり)
質量 約1.7kg(専用ACアダプタ含まず)
ヒーターの最高温度(もみ玉部温度上昇) 50℃以下
医療機器認証番号 231AHBZX00003000