健康管理アプリ「OMRON connect」対応
チューブレスタイプの上腕式血圧計 HCR-7608T2
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲、以下当社)は、本体とカフ(腕帯)が一体化したチューブレスタイプの通信機能付き血圧計「オムロン 上腕式血圧計 HCR-7608T2」(以下HCR-7608T2)を、2月28日から発売します。
HCR-7608T2は、一般的な上腕式血圧計のような本体とカフ(腕帯)をつなぐチューブがない本体とカフ(腕帯)一体型の血圧計です。装着から測定までの動作をよりスムーズに行えます。また、スマートフォン健康管理アプリ「OMRON connect」と連携すると、測定した血圧データをアプリ内の「かんたん血圧日記」や「らくらく血圧手帳」などでわかりやすく確認できます。さらに、「OMRON connect」のホーム画面では、自分の見たい順番にデータ表示を変更できます。
国内の高血圧症患者数は約4,300万人といわれており、そのうち、降圧目標を達成している患者は13%にとどまっています*1。厚労省のデータによると、日本人の死因2位は心筋梗塞などの「心疾患」、4位は脳梗塞などの「脳血管疾患」*2であり、これらの疾患を引き起こす要因として高血圧が挙げられます。しかし、高血圧は自覚症状が無く血圧値は常に変動しているため、健康診断時の血圧測定だけで高血圧を確認するのは難しいといわれています。
当社は「脳・心血管疾患の発症ゼロ(ゼロイベント)」を循環器事業のビジョンに掲げ、高血圧や心房細動の早期発見に取り組んでいます。血圧値の上昇は男性においては30代、女性は40代から始まるともいわれています。幅広い年齢層のゼロイベント実現に向けて、測りやすい血圧計や、管理しやすいサービス開発を進め、一人でも多くの健康ですこやかな生活に貢献していきます。
- *1NPO日本高血圧改善フォーラム調べ(2012年)
- *2厚生労働省「令和3年(2021年)人口動態統計の年間推計」より
主な特長
1. 本体・カフ(腕帯)一体型の、チューブレスなコンパクトデザイン
カフ内部のポンプやセンサーなどの部品を小型化し、本体とカフを一体化することでチューブレスを実現しています。また、カフ構造の改良により、装着位置が正しい位置から左右にずれても正確に測定できます。
2. 健康管理アプリ「OMRON connect」で手軽に血圧管理
「OMRON connect」に測定データを転送し、血圧値の推移を簡単に確認・管理できます。2023年1月にリニューアルした「OMRON connect」では、ホーム画面のデータ表示順を自由に設定できるようになったほか、「かんたん血圧日記」や「らくらく血圧手帳」などの血圧管理コンテンツをホーム画面トップに固定表示できるようになり、よりスムーズな血圧管理をサポートします。
商品URL:https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hem/hcr-7608t2.html

ホーム画面

かんたん血圧日記

血圧グラフ(月間)
主な仕様
| 販売名 | オムロン 上腕式血圧計 HEM-7600シリーズ |
|---|---|
| 商品型式名 | HCR-7608T2 |
| 表示方式 | デジタル表示方式 |
| 通信方法 | Bluetooth® low energy technology |
| 無線通信仕様 | 使用周波数帯:2.4GHz(2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm |
| 測定方式 | オシロメトリック法 |
| カフ圧力表示範囲 | 0~299mmHg |
| 測定範囲 | 血圧:40~260mmHg、脈拍数:毎分40~180拍 |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池 4個 |
| 電池寿命 | 約300回(単4形アルカリ乾電池使用時、当社試験条件による) |
| 本体質量 | 約240g(電池含まず) |
| 外形寸法 | 幅 約120×高さ 約85×奥行き 約20mm(カフ含まず) |
| 対象腕周 | 22~42cm |
| 付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 |
| 医療機器認証番号 | 228AGBZX00110000 |
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先