スポーツ後の筋肉疲労ケアを手軽におこなえる、コードレス低周波治療器 HV-F601T1を7月16日に発売
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社)は、コードレス低周波治療器1台タイプのオムロン 低周波治療器 HV-F601T1(以下HV-F601T1)を7月16日(火)に発売します。HV-F601T1は、移動時や遠征先でもより手軽にスポーツ後の筋肉疲労をケアできるように、従来機種のHV-F601Tでは2台入りだったコードレス低周波治療器の本体を1台入りにしたコンパクトタイプです。また、持ち運びやすさを考えてデザインされたコンパクトサイズの専用収納ケースで、本体と充電器や充電ケーブルをあわせて持ち運べます。さらに、収納ケースをソフトタイプにすることで荷物の限られたスペースにもかさばることなく収納できるようにしました。今回、HV-F601T1の発売に先立ち、バスケットボールBリーグ所属のサンロッカーズ渋谷で活躍するベンドラメ 礼生選手などプロアスリート選手を起用したオリジナル動画を順次公開するとともに、電子ギフトなどが当たる「スポーツ低周波治療器キャンペーン」を6月17日(月)から開始します。
近年、健康意識の高まりとともに運動やスポーツに取り組む人は増加傾向にあり、週1回以上運動・スポーツをする人の割合は、20歳以上の56.4%(2022年)であると言われています。*1また2022年3月に発表された第3期「スポーツ基本計画」*2では週1回以上のスポーツ実施率70%を目指しており、今後スポーツ人口の増加が見込まれています。
今回発売するHV-F601T1は、本体を1台入にして、収納ケースを従来のハードタイプからコンパクトなソフトタイプに刷新しました。新しい収納ケースでは、本体と充電器、充電ケーブルを一緒に収納して持ち運ぶことができます。コードレス低周波治療器は本体と電極をつなぐケーブルがなく、操作もスマートフォンでできるので、移動中の車内や遠征先など様々なシーンでの使用に便利です。
当社は2019年にプロアスリートや本格的にスポーツに取り組む人向けの低周波治療器を発売し、スポーツ後のリカバリーケアをサポートしてきました。今後も、プロスポーツ選手はもちろん、スポーツに真剣に取り組む部活動生やいつまでもスポーツを楽しみ続けたい社会人など、競技を問わず、スポーツを愛する多くの方々のリカバリーケアをサポートしていきます。
- *1令和3年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」について(スポーツ庁報道資料)
- *2令和4年3月25日 スポーツ庁策定
主な特長
1. 本体が1台入りでコンパクトに持ち運べる
本体と、充電器や充電ケーブルを収納して一緒に持ち運べるソフト収納ケース付きです。遠征時の限られた荷物スペースにも簡単に収納できます。
2. 選べる2つの治療
好みに合わせて「低周波」と「マイクロカレント」の2つの治療を選べます。
-
低周波で筋肉疲労と痛みをケア
筋肉疲労の蓄積を防ぐためには血液の循環を良い状態に保つことが重要です。体に微弱な電流を流すことで筋肉を縮めたり、緩めたりするポンプ作用で血液の流れを促進する低周波治療を、肩、腰、ふくらはぎなど9つのモードから選べます。 -
マイクロカレント搭載
電気的な刺激をほとんど感じることのない、ごく微弱な電流を使った治療コースです。運動後のコンディショニングケアに役立ちます。
3. 使いやすいコードレスデザインとスマートフォン操作
従来の低周波治療器にあった本体とパッドをつなぐコードをなくし、スマートフォンで治療モードや強度を簡単に操作できるようにしました。コードを気にすることなく、遠征先やジムでのトレーニングの合間や移動中など好きな場所で使用できます。
キャンペーンの詳細
| キャンペーン名称 | スポーツ低周波治療器キャンペーン |
|---|---|
| キャンペーン概要 | キャンペーン期間中に対象の商品を購入すると、最大3000円分の現金または、電子ギフトをプレゼントします。 |
| キャンペーン応募期間 | 2024年6月17日(月)10:00~2024年8月31日(土)23:59まで |
| 対象商品 | HV-F080/HV-F081、HV-F601T1/HV-F601T1-C、HV-F030 |
| 詳細 |
より詳しいキャンペーン情報は、キャンペーンサイトをご覧ください。 URL:https://www.healthcare.omron.co.jp/forsports-campaign/ |
動画出演アスリートからのコメント

プロ山岳ランナー
上田 瑠偉 選手
高強度・高負荷の競技特性のため、練習後もレース後も筋肉のリカバリーケアが重要です。コンパクトで持ち運びができる低周波治療器は、大変重宝しています。

サンロッカーズ渋谷
ベンドラメ 礼生 選手
身体の調子に合わせてケアを行えるので、使用するようになって、自分の身体と向き合ういい時間になりました。

日立Astemoリヴァーレ
上坂 瑠子 選手
試合時の移動や自宅でのコンディショニングに低周波治療器を活用しています。
手軽に使えるので日常に取り入れやすく、とても助かっています。
主な仕様
| 販売名 | オムロン 低周波治療器 HV-F601Tシリーズ |
|---|---|
| 医療機器認証番号 | 230AGBZX00089000 |
| 一般的名称 | 家庭用低周波治療器 |
| 使用目的又は効果 | 肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果。一般家庭で使用すること。 |
| 専用ACアダプタ | 定格入力:AC100V, 50~60Hz 定格出力:DC6V 700mA |
| 使用電池 | DC3.7V(リチウムイオン電池) |
| 基本周波数 | 0.2〜108Hz |
| 定格時間 | 30分 |
| 消費電力 | 0.5W |
| 質量 | 本体:約42g パッドM:約17.5g 充電器:約61g |
| 外形寸法 | 本体:縦72×横60×厚さ15.5mm |
| 付属品 | パッドM(1枚)、専用ACアダプタ、専用充電器、収納ケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1部) |
-
<報道関係者> お問い合わせ先
-
<一般の方> お問い合せ先