ニュースリリース

第34回 インド高血圧学会学術大会に協賛

イベント

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社)は、2024年9月14日(土)~9月15日(日)に、インドのジャイプール市で開催される第34回インド高血圧学会学術大会(以下 BPCON2024)に協賛します。BPCON2024では、2022年11月から2023年6月にかけてインド国内の12州、18施設の医療センターで、1,922人の高血圧患者を対象とした"INDIA GRAND STUDY"の結果を発表します。"INDIA GRAND STUDY"では、より良い高血圧治療を実現するためには、医師による「家庭での継続的な血圧測定」の推奨が重要な役割を果たすことを確認しました。また、ポスターセッションと口頭発表では、インド全土における血圧管理状況や、高血圧および家庭での血圧測定に関する認知度などに関する調査結果を発表します。さらに、展示ブースでは、家庭で心電図と血圧を一緒に記録できる心電計付き上腕式血圧計などを紹介します。

インドには、高血圧患者が2億2千万人以上いると言われています。また、世界保健機関(WHO)の調査によると、適切な高血圧治療を受けている高血圧患者は15%程度にとどまり、家庭で電子式の血圧計を使用している人は5%です*1。これは、高血圧であることの認識の有無に関わらず適切な高血圧治療を受けている人が少ないことを示しています。さらに、インドで実施された心臓の健康状態や血圧に関する調査である"India Heart Study 2020"では、白衣性高血圧や仮面高血圧の診断には、家庭で測定した血圧値を確認することが望ましいという見解を示しています*2。

今回発表する"INDIA GRAND STUDY"は、定期的に医師の診察を受け、服薬を3ヵ月以上続けているインドの高血圧患者1,922人を対象として実施されました。対象者は、朝晩1日2回、合計7日間、家庭で継続的に血圧を測定します。また、自宅測定を開始する前日と終了日には、医療機関で血圧を測定しました。そして、医療機関と家庭それぞれで測定した血圧値の分析や、血圧管理や認識に関する実態について検証しました。BPCON2024では、座長にヒンド医科大学(Hind Institute of Medical Sciences)ナルシン・ヴェルマ教授(Professor Narsingh Verma)、発表者にヒンド医科大学アヌジ・マヘシュワリ先生 (Dr. Anuj Maheshwari) を迎えて"INDIA GRAND STUDY"の結果を詳しく紹介します。

当社は、2010年にインドのグルガオン市に販売会社を設立して以降、インドの社会課題である高血圧患者の増加や重症化を解決するため、血圧計やネブライザなどの健康医療機器の普及や啓発活動に取り組んできました。また、医学界と連携して学会活動を積極的に展開しています。さらに今後は、心電計付き上腕式血圧計などの革新的デバイスや、健康課題が深刻化している地方都市をサポートする遠隔診療サービスの展開を強化して、インド国民一人ひとりの健康ですこやかな生活に貢献していきます。