血圧計の仕組みや歴史について

高血圧 病名・疾患解説

血圧測定のはじまり

血圧測定の歴史は約100年前にさかのぼります。1905年、ロシアの軍医ニコライ・コロトコフが、カフ(腕帯)で上腕の動脈を圧迫し、続いて減圧したときに生じる血管音(コロトコフ音)を聴診器で聴き取りながら血圧を測定する方法を発見しました。これが、最高血圧(収縮期血圧)と最低血圧(拡張期血圧)を客観的に測定する初めての方法とされる、「コロトコフ法(聴診法)」の誕生でした。コロトコフ法による測定では、当初から、水銀柱という圧力計の目盛りで血圧値を読み取る方式が使われました。血圧の単位は「mmHg」ですが、これは水銀(元素記号Hg)を何mm押し上げるのに相当する圧力か、という意味があります。つまり血圧が高ければ、それだけ水銀も高く上昇します。ちなみに、もし比重の大きな水銀ではなく、水を使用したとすると、圧力計は4m以上もの高さになってしまいます。
水銀式血圧計は、現在でも一部の病院などで使用されています。医師は聴診器でコロトコフ音を確認しながら目盛りを見て血圧を測定するので、水銀柱の数値だけでは、血圧値はわからないのです。

vol. 血圧計の仕組みや歴史について

◯ コロトコフ法

カフで上腕部を圧迫して動脈を閉塞し、続いてカフを減圧していきます。すると、動脈が少し開いて血液が流れ出すとき、血管から「トントン」と、心拍に同期した音が聴こえ始めます。これがコロトコフ音(血管音)です。さらに減圧を続けると、ある時点で音が聴こえなくなります。コロトコフ音が聴こえ始めたときのカフの圧力を「最高血圧」、音が消えたときの圧力を「最低血圧」として読み取ります。電子血圧計では、コロトコフ音は聴診器の代わりに搭載されたマイクロフォンによって検出します。

従来の測定法の弱点を克服した電子血圧計のしくみ

水銀式血圧計は、聴診器でコロトコフ音を聴き取りながら、血圧値を判定します。この場合、一般の人はもちろん、医師や看護師でも、熟練の度合いによって誤差が出やすいという弱点があります。また、コロトコフ音そのものも、腕の太さなど人によって聴き取りにくいこともあります。加えて、水銀は有害物質なので、万が一、水銀柱が壊れるといったリスクも考慮しなければなりません。

オムロンでは、こうした理由から、創業当初より、誰もが使いやすい電子血圧計を世に送り出してきました。1973年に発売されたオムロン初の血圧計「マノメータ式手動電子血圧計(HEM-1)」は、手動でカフの加圧と排気をおこない、マイクロフォンがコロトコフ音を検出したときに点滅するランプを見ながら、マノメータ(圧力計)の目盛りで血圧値を読み取る電子血圧計です。聴診器の代わりに、カフに組み込んだマイクロフォンでコロトコフ音を検知し、血圧値の読み取りには水銀柱ではなくマノメータを使用しました。
その後、1978年には血圧値を自動判定してデジタル表示した「家庭用デジタル血圧計(HEM-77)」を、さらに1981年には加圧や排気を自動でおこなう「デジタル自動血圧計(HEM-88)」を世に出し、電子血圧計は「精度」と「使いやすさ」の両面で、急速な進歩を遂げました。しかし当時の電子血圧計の測定原理は、すべてコロトコフ音を検知するコロトコフ法によるものでした。

それが大きく転換したのは、1980年代半ばの「オシロメトリック法」の登場によってでした。オシロメトリック法は、コロトコフ音ではなく脈波をもとに血圧を測定する方法です。脈波とは、カフで圧迫された血管が心臓の拍動に合わせて起こす振動のことで、カフ自体がセンサとなって脈波を検出します。
オシロメトリック法の血圧計では、コロトコフ音を用いないためにマイクロフォンが不要になりました。コロトコフ法の場合には、マイクロフォンの位置のずれや周囲の雑音に影響され、測定誤差が出やすい欠点がありましたが、オシロメトリック法はそうした弱点も大幅に減少させることができました。また、シンプルな構造になり、故障も少なくなりました。一般の方が使用する際にも簡単で、誤差も少ないことから測定値の信頼性が格段に向上しました。現在では、オシロメトリック法が電子血圧計の主流となっています。

◯ オシロメトリック法

カフで圧迫して動脈を閉塞するのはコロトコフ法と同じですが、そのあとカフを減圧する過程で血管壁に生じる振動(脈波)を用いて血圧を測定します。カフを減圧していくと、ある時点で脈波が急激に大きくなります。脈波はその後急速に小さくなり、ある時点までいくと、あまり変化しなくなります。
脈波が急激に大きくなったときのカフの圧力を最高血圧(収縮期血圧)、変化がなくなるときの圧力を最低血圧(拡張期血圧)とします。オシロメトリック法ではマイクロフォンは使用せず、カフ自体が圧力センサとして脈波の変化を検知します。

このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

おすすめの血圧計

オムロンの血圧計

血圧が気になったら家庭で血圧測定
家庭で簡単に正確に測定するための機能が充実

関連コラム

商品を見る